结果:找到"物联网 无线模块 接收灵敏度 功率 简化测量方法",相关内容1000条
- 公用测试板开源硬件
- 公用测试板上设计有2路RGB灯,6路0603灯,冷暖光灯各1路,按键6个,2排30脚插针,TYPC供电,3,3V,5V输入或输出引针,1路ADC检测。可用于模块或其它芯片调试,学习,辅助开发设计。希望和更多硬件爱好者相互学习。原理图如下:点击可编辑原理图BOM可以从图纸直接导出,冷暖光还没有调试,冷暖光的灯需要重新选择,冷暖光部分的电路还未验证其可行性,有兴趣的朋友可以帮忙验证一下,谢谢PCB:点击可编辑图纸
- 所属专栏: 开源设计 标签: 物联网模块测试板,公用测试板 发帖人:亚特联科技 发帖时间:2022-06-28 17:10:00
- 温度采集NB物联网,阿里云
- 基于DS18B20+NB+阿里云发包联系:Q81+215+44+64
- 所属专栏: 项目外包 标签: 物联网、温度 发帖人:东北人儿笑呵呵 发帖时间:2022-02-22 15:48:00
- 2.4G无线射频方案--SI24R1
- Si24R1是一颗由无锡中科微专为低功耗无线通信应用场合设计的一颗自有知识产权的2.4GRF芯片。目前主要针对低功耗的校讯通、2.4G停车场、智能家居、无线音频等领域。当然,这颗芯片进入大众的视野是与友商的NRF24l01P芯片兼容通信。从而被打上了国产NRF24L01P的标签,更有甚者居然磨掉芯片原本的SI24R1的LOGO打成NRF24L01P,给很多客户产生了很多不必要的损失。大家定向的理解,国产的东西总是会比国外进口的相差到哪里哪里,如此云云。其实,在很多客户在使用Si24R1的时候,通过一定的控制与设计,是可以发挥Si24R1自己独特的特性的。不同的芯片设计需要不同的射频布线以及M...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SI24R1 模块 2.4G 无线 收发 IC 无线收发 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-12-19 11:42:00
- AFW125TOWi-Fi模块规格书
- 概述AFW125TO是九九物联研发的第六代小体积嵌入式Wi-Fi模块,采用了Realtek的SoCRTL8710BX方案、内置ARMCortex-M4处理核心,具有大容量(FLASH:1MBROM:512KB)存储空间(FLASH:最大可达128MB)、运行空间(SRAM:256KB)及丰富的外设资源,经过专业的优化后,可以满足多种嵌入式Wi-Fi无线通信应用。1基本参数1.1主要性能参数?ARMCortex-M4处理核心,主频62.5MHz?3.3-3.6VDC单电源供电?封装:邮票孔小尺寸:宽×长×厚度16.5×18×3.0mm1.2外设资源外设资源AFW125TOGPIOs11UART...
- 所属专栏: 技术交流 标签: WI-FI模块,物联网,九九物联 发帖人:九九物联SZ 发帖时间:2018-12-05 14:46:00
- AFW121TWi-Fi模块规格书
- 概述AFW121T是九九物联研发的第五代小体积嵌入式Wi-Fi模块,采用了Realtek的SoC方案、内置ARMCortex-M4处理核心,具有大容量(FLASH:1MBROM:512KB)存储空间(FLASH:最大可达128MB)、运行空间(SRAM:256KB)及丰富的外设资源,经过专业的优化后,可以满足多种嵌入式Wi-Fi无线通信应用。1基本参数1.1主要性能参数?ARMCortex-M4处理核心,主频62.5MHz?3.3VDC单电源供电?封装:邮票孔小尺寸:宽×长×厚度22×18×3.1mm1.2外设资源1.3Wi-Fi参数?标准:802.11b/g/n1x1?发射功率:11b:1...
- 所属专栏: 技术交流 标签: WI-FI模块,物联网,九九物联 发帖人:九九物联SZ 发帖时间:2018-12-05 14:03:00
- 基于单片机的WiFi透传设计
- 简述 本文主要描述产品中使用单片机控制器设备完成IoTWi-Fi网络通讯的一些通讯设计要求,包含硬件连接,软件架构搭建,天线设计以及无线信号的测试方法。以便达到产品更好的软件架构以及射频性能。 本文应用于单片机控制器通过Uart串口或者SPI接口连接,通过AT+指令集驱动Wi-Fi芯片或者模组,并通过控制指令来连接网络,App以及云端服务器。 部分技术内容适用于RTL8710BX芯片,并以九九物联AFW121、AFW125系列模组适配用于举例。 1.3I/O端口状态 正常通讯,为初始化的I/O处于不确定状态,如果MCU有与模块的I/O连接实现控制,需要对模块的该I/O有上/...
- 所属专栏: 技术交流 标签: WI-FI模块,物联网,九九物联, 发帖人:九九物联SZ 发帖时间:2018-12-05 13:52:00
- 无线接收芯片2210LC
- 无线接收芯片.外部电路简单.技术问题来这里交流
- 所属专栏: 代售推荐 标签: 无线接收芯片 发帖人:电子狂人 发帖时间:2018-04-10 14:56:00
- 物联网无线模块-接收灵敏度和功率简化测量方法
- 无线产品做好后,量产为了保证质量,发射功率、接收灵敏度需要测试,但安捷伦的仪器又太贵了,介绍各简化方案物联网常用无线模块-接收灵敏度及发射功率简化测量方法.pdfCG100无线综测仪-介绍.pdf
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网 无线模块 接收灵敏度 功率 简化测量方法 发帖人:owl1cjy 发帖时间:2018-03-23 16:45:00
- 物联网无线模块-无线产品-接收灵敏度及发射功率测量方法-----以及简化方法
- 功率的定义:最大输出功率是指发射机在一个射频周期内供给传输线的平均功率。灵敏度的定义:在规定的测试频率和调制方式下,当接收机误码率小于或者等于规定值时,接收机天线端口的输入信号功率大小。常规的功率测试一般使用功率计或频谱仪,灵敏度的测试使用带有调制功能的信号源,灵活一点的用矢量信号源。但1、矢量信号发生器的优点是精度高、最灵活、可以改变滤波器、码率、码型,找出最优的接收方式,但缺点是贵不适合产线安捷伦(是德)也给出了低成本的方案,他这个方案成本低一些,但挺麻烦的,一般不太熟悉的需要调几次才能弄好,特别是没有其他信号源做对比时,弄不清到底调好没有。当然最直接的就是选正好为这种应用设计的仪器,使...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网无线模块 无线产品 接收灵敏度 发射功率 测量方法 发帖人:owl1cjy 发帖时间:2018-01-31 14:27:00
- 常用无线收发芯片射频指标及测量方法介绍
- 常用无线收发芯片射频指标及测量方法介绍,一些总结,主要是灵敏的测试如何简化测试,做了些思考,自己做了实验,欢迎指正,很希望认识搞这块的朋友常用无线收发芯片射频指标及测量方法介绍.pdfowlc@163.com
- 所属专栏: 技术交流 标签: 无线收发芯片 射频指标 测量方法 发帖人:owl1cjy 发帖时间:2017-10-24 15:17:00
返回